结果:找到"GD MCU应用",相关内容457条
  • 8-pin/6-pin通用型单片机8P0801C
  • 1.概述8P0801C是一款内置1K-WordOTP和48ByteSRAM的通用型单芯片;仅41条等宽指令,非常容易学习和使用;除跳转等指令为2个机器周期外,其他的指令均单机器周期运行时间;内部集成2个8位的定时器,且带4路PWM输出,可输出溢出中断来实现多任务应用场景;同时芯片内部集成有高精度比较器,32768实时时钟电路,灵活的端口配置上下拉及推挽或开漏输出等方式,可适应各种复杂的接口环境;该芯片采用标准的CMOS5V工艺设计制造,可接入较宽的电压范围来使用;2.特性■CPU41条精简指令8位的数据处理能力最高8M/2T的运行速度■存储器1KOTP存储空间49字节SRAM■时钟内置的高...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: MCU 发帖人:诚智星电子 发帖时间:2023-06-05 11:23:00
  • ARMMCUSTM32F303VCT6微控制器低功耗应用
  • STM32F303xB/STM32F303xC系列基于高性能Arm®Cortex®-M432位RISC内核,FPU工作频率高达72MHz,并嵌入了浮点单元(FPU)、内存保护单元(MPU)和嵌入式跟踪宏单元(ETM)。该系列包含高速嵌入式存储器(高达256KB的闪存内存,高达40KB的SRAM)和广泛的增强型I/O和外设连接到两个APB总线。这些器件提供多达四个快速12位ADC(5Msps)、七个比较器、四个操作放大器,最多两个DAC通道,一个低功耗RTC,最多五个通用16位定时器、一个通用32位定时器和两个专用于电机控制的定时器。具有标准和高级通信接口:最多两个I2C,最多三个SPI(两个...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STM32F303VCT6,MCU,低功耗,明佳达电子 发帖人:szmjd 发帖时间:2022-06-24 09:50:00
  • CB3S免开发模块设计一款万能红外遥控器
  • 深圳市亚特联科技有限公司是一家集研发,销售为一体的科技公司,公司业务专注于“感知层+算法”的智能模组研发生产,聚焦5G带动的智能硬件运用,以“智能家居、智慧交通、智能座舱、智能物联”四大主要行业,提供以人为本、万物互连、智慧高效的模组研发方案,以“感知层+算法”为中心点,参与构建未来智慧生活、智慧交通、智慧城市大生态圈。产品功能:用CB3S模块开发的万能遥控器具有“红外学习上报”和“红外控制下发”两个重要功能,通过对设备的学习来获取当前设备的红外数据,再将此数据上报给“智能生活”云平台,由云平台进行处理后将红外控制数据下发到万能遥控器,再由万能遥控器的红外发射管发射给设备,从而达到控制设备的...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 模块 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-03-28 11:01:00
  • 国产MCUDP32G003替代STM32单片机
  • 近两年,因为各种影响,进口的许多物料一直都在缺货与涨价的边缘徘徊。这种发展的趋势,也推动了许多工程更愿意去研发国内的替代方案,做备选或者代替。从而也加快国产产品的发展速度。今天小编要给大家推荐新产品是一款国产单片机DP32G003。DP32G003芯片提供多种低功耗模式满足客户的不同需求。DP32G003内嵌ARMCortexM0内核,最高工作频率可达48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型IO端口和外设连接到总线。本产品包括16路IO、1个(9通道)12位的ADC、2个16位的高级定时器,具有输入捕获和周期脉冲输出等功能、1个32位的IWDT、3路独立的基本PWM波形发生器、3路独立高级P...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU STM32 ST 单片机 GD 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-09-10 16:19:00
  • 灵动微MCU32位防疫产品输液泵应用解决方案
  • 灵动微MCUMM32MCU型号:MM32F103xEx6宇芯电子代理的灵动微MCUMM32F103产品使用高性能的ARM®Cortex®-M3为内核的32位微控制器,典型工作频率可达144MHZ,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。本产品产品系列工作电压为2.0V∼5.5V,工作温度范围包含-40◦C∼+85◦C常规型和-40◦C∼+105◦C扩展型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。方案特色:•可精确测量和控制输液速度;•可精确测定和控制输液量;•能对气泡、空液、漏液和输液管阻塞等异常情况进行报警,并自动切断输液通路;•大尺寸LCD屏显示实时输液信息;•滴数、流...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 灵动微MCU,32位MCU,输液泵解决方案 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-21 14:42:00
  • 多款额温枪方案量产,GD32加速医疗电子行业应用
  • 从目前海内外疫情的发展趋势来看,国内传播将很快得到控制,但海外输入的潜在问题使公共场合测温检疫的需求将长期存在,同时据医疗仪器制造商预计,国内红外测温仪的需求能见度已经到今年7月份。海外(以欧洲、日韩居多)则出现了类似国内1-2月份的大面积短缺,出口订单蜂拥而至。根据赛迪发布的国内红外测温仪统计数据,2020年预计国内手持式测温仪总产量将达65万台,同比增长117%。进入3月份,元器件供应商和代工企业逐渐复工,但核心器件严重短缺的状况并未好转,相关厂商的方案开发和交付压力仍然巨大。因此,在长期需求驱动下,测温仪供应链寻找稳定可靠、供货充足的相关MCU和热电堆传感器供应商成为重中之重。近日,搭...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: GD MCU 发帖人:LOVE67 发帖时间:2020-04-13 15:04:00
  • 智能应用激发灵动微MCU大量需求
  • 从市场方面上看,受惠于近几年来消费电子产品的影响,使得中国对MCU的需求增大。据ICInsights预测,随着中国大陆汽车电子和物联网领域的快速发展,对MCU的需求量越来越大,至2020年市场规模将突破500亿元.随着电子产品智能需求提升,通用类MCU需求暴涨,去年的STMCU接单接到手麻,但今年随着市场回归理性,意法半导体MCU出货量都下降了,那国产MCU的出货是否有变化呢?灵动微娄方超表示智能应用激发了MCU的大量需求,例如仅仅一个智能门就需要三颗MCU如果需要实现无线控制,还需要能支持无线蓝牙的的MCU。而对于低阶机器人来说,就需要23颗MCU,高阶机器人需要30多颗MCU,如果需要机...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 灵动微,灵动微MCU,智能MCU,意法半导体MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-08 15:16:00
  • ST32位单片机涨价和供货不稳定,你会换掉么?GD完美替代
  • 之前就一直听很多朋友说,ST的32位MCU涨价太高,而且供货特别不稳定,我就多问了一句,如果GD可以替代,那你会换掉么?得到的反馈还比较理想,大部分朋友说肯定换,性价比高,性能基本接近,甚至某些地方更好用,为何不换,朋友们,你们觉得呢?
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: GD MCU 发帖人:代理GD全系MCU 发帖时间:2018-05-10 10:03:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: